结果:找到"2.4Ghz 单发芯片 校园卡 SOC单芯片",相关内容1000条
  • 2.4G收发SOC芯片XL2408,集成1T8051内核单片机
  • XL2408芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段,集成微控制器的SOC无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持-对多组网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。ESD主要管脚>8000V,其余管脚>6000V。XL2408规格书v1.3a.pdf芯片特性:频率范围:2.400~2.483GHz世界通用ISM频段接收灵敏度:-96.5/-95/-92/-90dBm@125K/250K/1M/2Mbps。最大输出功率:+...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SOC,2.4g 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2023-05-10 13:40:00
  • 伏达半导体推出GEN3方案方案全协议15W+无线充SOC芯片NU1708
  • 苹果12发布后,带来的MagSafe风潮,带火了磁吸无线充的市场。磁吸无线充以超薄体积小巧的优点,非常受市场的欢迎。但磁吸无线充通常是将电路板和线圈放在一个外壳里面,或者把电路放在USB-C插头外壳内部,这对电路的集成度提出了非常高的要求,传统的多颗芯片无线充方案,不能满足如今的小体积需求。为了应对磁吸无线充电器轻薄化的设计需求,伏达作为无线充电领域领先的半导体公司,专注于电源管理芯片及方案的研发及创新,紧抓无线充市场变化,推出了GEN3方案,降低了产品开发难度,对产品的成本控制以及加速产品上市均有着立竿见影的效果。伏达GEN1/2与GEN3方案比较GEN3单芯片TxSoC:NU1705GE...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 无线充 磁吸无线充 SOC 发帖人:无线充周生 发帖时间:2021-10-14 14:22:00
  • 南芯SC960815WTxSOC单芯片无线充电发射方案,支持PD、QC协议,QI认证(规格书原理图...
  • 南芯SC960815WTxSOC单芯片无线充电发射方案,支持PD、QC协议,QI认证(规格书原理图设计资料),现货代理SC9608是一款高集成度无线充电发射端SOC解决方案,芯片内部集成32位高性能MCU、高效率全桥逆变系统、FSK调制和双路ASK解调系统,支持BPP5W、EPP10W以及EPP15W最大输出功率。高精度电压电流检测及Q值检测功能,支持更高精度的FOD算法。同时还支持对外部DC-DC的调压功能,可以更好的支持定频调压应用以及固定电压输入应用。SC9608还集成了丰富的适配器检测接口,有:QC2.0/QC3.0/AFC/FCP/SCP以及PD,在配合快充适配器实现无线快充时,无...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SC9608QFER 15W 发帖人:leon286336 发帖时间:2021-08-04 14:32:00
  • SI24R22.4GHz单发芯片
  • 一、SI24R2的由来:SI24R2是在SI24R1的基础上,单独分出来发射部分TX,成为一颗2.4G单TX芯片。可与NRF24L01P以及SI24R1通信,替代NRF2402以及A7105。与SI24R1的性能对比上来讲,SI24R2只是比SI24R1少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且关断功耗变的更低了,从原来的1500nA变为只有500nA。其余几乎都一样,性价比也远远比A7325,NRF2402更低。二、SI24R2的功能概述:SI24R2是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-2525...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4GHz 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-07-25 15:42:00
  • SI24R2E电动车防盗芯片2.4G内置MCU超低功耗动能世纪总代理
  • 近几年,很多做电动车防盗平安卡以及校园卡(校讯通)的群体都认知南京中科微一款低功耗单发射SOC芯片SI24R2E,于此今年新出一款SI24R2F,简单是在R2E原有基础上做出了升级及优化使用过Si24R2E的用户都知道操作方式非常方便,可以不需要外部MCU,可以自动完成数据装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线spi接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为128次,芯片支持NMV加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。Si24R2E也可以在外部MCU控制下...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 低功耗SOC 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-07-25 15:29:00
  • 2.4GHz超低功耗无线发射与125KHZ接收一体芯片SI24R2H
  • Si24R2H是一颗工作在2.4GHzISM频段发射和125KHZ接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有125个1MHz带宽的信道,接收工作频率范围为15KHz-150KHz。Si24R2H采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps/1Mbps/250Kbps三种发射数据速率。Si24R2H内置125KHZ三通道ASK接收机,可检测15KHz-150KHz之间的LF载波频率的数据信号,并触发2.4GHz发射,发射内容可配置。支持16位或32位曼彻斯特唤醒模式以...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R2H SI24R2F SI24R2E 2.4G 发帖人:动能周S 发帖时间:2020-06-23 18:04:00
  • SI24R2B是一款单发2.4G的射频芯片技术资料
  • SI24R2PS1.1.pdfSI24R2是在SI24R1的基础上,单独分出来发射部分TX,成为一颗2.4G单TX。可与NRF24L01P以及SI24R1通信,替代NRF2402以及A7105。与SI24R1的性能对比上来讲,SI24R2只是比SI24R1少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且关断功耗变的更低了,从原来的1500nA变为只有500nA。其余几乎都一样,性价比也远远比A7325,NRF2402更低。二、SI24R2的功能概述:SI24R2是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-252...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G:RFID 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-10-11 16:22:00
  • 2.4Ghz电动自行车防盗系统SOC单芯片:SI24R2F
  • Si24R2F是一颗工作在2.45GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式2.45GHz无线射频发射器模块、64次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作。Si24R2F采用GFSK数字调制与解调技术。数据传输速率可配置,支持2Mbps、1Mbps和250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4Ghz SOC 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2019-04-09 10:39:00
  • 那些在学校赚到第一桶金的人都在干嘛?
  • 上高中的时候,一直是父母和老师那句“到大学就轻松了”支撑我们度过三年炼狱生活。然而,到了大学才发现,如果你每天翘课、刷剧、打游戏,彻底letitgo……就会成为别人十万加文章里“被抛弃的同龄人”!看看这群“抛弃”你的同龄人,他们是如何一边在学校里呼风唤雨,一边在职场中飞速成长,还顺便挣到了生活费?没错,他们正是立创商城校园大使!立创杯科技英才培育计划就在今年6月份,由立创商城赞助的“立创杯科技英才培育计划”在西安电子科技大学如火如荼进行,机电科协的同学们交出了优异的作品,给他们一个小小的舞台,梦想就能插上翅膀!中国芯崛起,从每一个小小的创新开始。此外,我们还与活动部、科普部、科委部、外联部等...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 大使 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-10-26 09:59:00
  • 如何一毕业就有两年工作经验?立创商城校园大使了解一下~
  • 有人说,校园里的那些风云人物只能活在校园里,出了校园也就成了普通人;而有些普通人,出了校园就成了风云人物。有这样一群人,他们是大学校园里的小透明,但他们目标明确、规划清晰,他们在象牙塔里提前体验职场,在当下积攒经验,一步步实现理想。——他们就是校园大使。求职的路上总是有着各种坎坷,但是现在有一条捷径送给你:——立创商城校园大使正在招募中,加入我们吧!还不了解我们?首先,来看个官方解释~我们是谁?立创商城(WWW.SZLCSC.COM),一站式电子元器件采购自营商城,成立于2011年,目前拥有国内外注册客户数超70万,平均每天近3000个元器件订单,2017年成交额近5亿元!此外,立创商城产业...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 大使 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-07-19 11:57:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: